This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8562:DAC8562SDGSR 作为 DAC8162SDGSR 的替代品

Guru**** 2506655 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1243079/dac8562-dac8562sdgsr-as-substitute-for-dac8162sdgsr

器件型号:DAC8562

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 使用 DAC8562SDGSR 代替 DAC8162SDGSR。

这些都是引脚兼容的。

在控制信号点、可以使用相同的控制信号、是否正确?

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致、

真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    这些器件是引脚兼容的、它们是相同的器件、因此它们共用一致的数据表。 因此、所有控制信号也应共享。  

    谢谢!  

    伊尔利亚·沃尔科夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Illia:

    感谢您的答复。

    我了解。

    控制信号可用于每个器件的共同用途、

    我将与客户分享。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市