This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8867:在有效输出前刷新?

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8867

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1243771/ads8867-flush-before-valid-output

器件型号:ADS8867

您好!

我已观察到由3线 SPI 接口从 ADS8867进行的首次读取似乎是无效的。  

这种行为是否正常、或者我是否遗漏了某些内容? 请参阅代码读取示例。 下半个像素。

此致、

彼得

读号 代码  
1 -19185
2 23184
3 23205
4 23159
5 23199
6 23134
7 23166
8 23178
9 23144
10 23170
11 23150

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、您好!

    感谢您的发帖。

    我认为丢弃第一个 ADC 样本是合理的。 请注意在图1中、正常的3线制 SPI 帧从转换周期开始、然后采集下一个采样电压。 在第一次转换周期内、采样电压来自"之前的采集"、也就是说、在启动期间内部采样电容上出现的任何电压就是被转换的值。 一旦您转换该值、下一个采集周期将对适当的输入信号进行采样。

    此致、

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    谢谢、您的回答非常清楚。

    此致!

    彼得