This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC124S021:芯片选择永久有效(绑定为低电平)

Guru**** 2914330 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1243412/adc124s021-chip-select-permanently-asserted-tied-low

器件型号:ADC124S021

TI 有哪些功能、

如前所述、是否可以将 CS_永久接地、然后通过突发 SCLK 来控制单次转换?

SCLK 频率在突发期间应符合您的规格、但当我不需要转换时、会有长时间的 SCLK 空闲。

CS_会始终保持低电平。  这种方法有任何问题、断电是否仍然有效?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的提问!

    对于该器件、将 nCS 引脚接地应该没有问题。 不过、 一种好的做法是在完成所需的转换后将 nCS 置于高电平 、以帮助修复 SDI 和时钟之间的任何时钟错误计数或不匹配问题。  

    即使 nCS 保持低电平、器件仍将 在第16个转换下降沿和后续转换的第1个下降沿之间进入断电模式。

    希望这对您有所帮助!

    此致!

    萨米哈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Samiha、

    假设出现您所描述的时钟错误计数。  SCLK 线路上是否有任何超时、在该超时期间、时钟空闲间隔也会复位 ADC 并解决时钟错误计数问题、以便执行进一步的转换?  同时、NCS 仍保持永久接地。

    米肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    此器件没有超时功能。 如果两次突发之间的 SCLK 边沿以某种方式丢失、则需要再次切换 nCS。 nCS 可能也可能需要在一开始至少切换一次、以确保 遵守 tCSU 和 tCLH 时序规格、从而确保器件正常运行:

    此致!

    萨米哈