This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128S022:AD7998B 的替代产品

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC128S022, TLA2528

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1243528/adc128s022-alternative-to-ad7998b

器件型号:ADC128S022
主题中讨论的其他器件: TLA2528

团队、

客户和我们能够   通过交叉参考工具找到 TI 的 ADC128S022CIMTX/NOPB 作为 ADI 的 AD7998B 的相同功能替代产品。 但是、实际需要使用 I2C 接口、 ADC128S022仅支持 SPI。 我们有其他建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yu-Chen:

    感谢您的提问! 我可以找到的最接近的器件包括:

    • TLA2528: 它采用不同的封装、但也具有可调采样率、8个输入通道、12位分辨率和 I2C 接口。
    • ADS7128:与 TLA2528类似、但具有 CRC、均方根(RMS)模块和过零检测(ZCD)模块等其他功能。
    • ADC128D818:与 ADC128S022相同的封装、但它是 Δ-Σ ADC 而不是 SAR。 其 采样率较慢、为82SPS。

    希望这对您有所帮助!

    此致!

    萨米哈