This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8689:不正确的转换数据

Guru**** 2903760 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8689

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1243182/ads8689-incorrect-conversion-data

器件型号:ADS8689

大家好、

我的客户正在评估 ADS8689、他发现第一个周期的转换数据不正确、但下一个周期的数据是正确的、可能是什么问题?

此致!
泽明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zeming、

    感谢您的发帖。

    电源可能没有完全斜升、或者输入信号在启动后未稳定。 客户能否在开始 ADC 转换之前对添加一些延迟进行试验?

    此致、

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    非常感谢您的回复。

    实际上、客户将 ADDR 0x14值设置为0x0B (单极1.25x Vref)并等待足够长的时间来启动数据转换、但第1个数据未显示新设置、下一个数据周期是正确的。 所以我们认为这不是启动的问题。

    你有什么其他想法吗?

    此致!
    泽明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zemig、

    我认为丢弃第一个 ADC 样本是合理的。 请注意、在图6-1中、转换周期首先发生、然后是采集下一个采样电压。 在第一个转换周期内、被采样的电压来自"之前的采集"、也就是说、在启动期间、无论内部采样电容器上出现的电压是被转换的值。 一旦您转换该值、下一个采集周期将对适当的输入信号进行采样。

    此致、

    瑞安