This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1015-Q1:电压基准

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1244262/ads1015-q1-voltage-reference

器件型号:ADS1015-Q1

大家好、  

我想知道内部电压基准是如何产生的?  从数据表中可以看出、 该基准没有实际的额定电压值。  

客户询问 VDD (3.3V 典型值)是否有一些变化、有些情况 VDD 为3.5V、有些情况 VDD 为3.2V。 它是否会影响内部电压基准? 当我将 FSR 设置为 ±4.096V 时、3.3V VDD 上的变化是否会影响 FSR?  

谢谢!

温伊登