This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1258:基准引脚的电流消耗

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1258

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1244020/ads1258-current-consumption-of-reference-pin

器件型号:ADS1258
主题中讨论的其他器件:REF6041

您好!

 

数据表中提到、退出 SLEEP 模式时、VREFP/N 输入的电流消耗很小。 由于我使用 LM4040-4.1V 作为基准电压、并使用所需的电容器、因此我需要知道:

 

  1. 流经该引脚以查看我可以为其供电的最大可能电流量(以及该电流存在的时长。)

 

  1. 在正常运行中、我可以假设负载约为40K、以便电流最大为4.096V/40K、小于1mA……
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Assaf Matia:

    我无法在数据表中找到此注释的特性数据。 我的猜测是、这只是验证团队在~20年前开发该器件时观察到的情况、因此数据表的电气特性部分没有提供实际数据

    您可以通过将一个小电阻与 VREFP 引脚串联来测量此瞬态电流、然后在器件退出睡眠模式时使用示波器测量该电阻上的电压。 然后就可以计算瞬态电流消耗。 不过、考虑到 ADS1258 VREF 引脚是无缓冲的、 我不建议为 ADS1258使用并联电压基准。 我反而建议使用 REF6041、这是一个具有集成输出缓冲器的高性能基准。 此 VREF 应使您能够使 ADC 实现出色性能。

    -Bryan