This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:有关使用 ADS1299进行阻抗测量的查询

Guru**** 2769125 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1243553/ads1299-query-regarding-impedance-measurement-using-ads1299

器件型号:ADS1299

我们的团队目前正在使用 ADS1299芯片开发 EEG 器件。

在脑电波测量过程中,我们在测量部位安装电极,希望通过读取阻抗值来确认连接。

虽然 ADS1299提供导联脱落检测功能、使我们可以验证每个通道电极的连接性、但它并不完全满足我们的要求。

我们特别关注读取每个通道的阻抗值、这似乎与检查电极是否正确连接不同。

您能否指导我们如何使用 ADS1299芯片从每个通道读取阻抗值?

非常感谢您提供任何意见或建议。

期待很快收到您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否检查了数据表9.3.2.4.3.2交流导联脱落(一次或周期性)。

    但同样、 ADS1299并非设计用于 提供/支持连续和精确的阻抗读数。

    客户可能需要进行一些实验和测试以及数据收集/分析、然后进行相关性、回归或算法模型、以了解它是否可以转换/重压为阻抗。

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的及时响应。 我们确认数据表第9.3.2.4.3.2节中提供的交流导联脱落(一次或定期)信息、并了解到 ADS1299主要不是用于提供连续准确的阻抗读数。

    但是、在未执行特定测试和实验的情况下、我们可以读取通道1的阻抗相关值(从0到127)、如随附图片所示。 但是、我们无法找到其他渠道的类似信息。

    您能否提供有关我们如何访问其余通道的类似阻抗相关数据的其他信息或指导? 非常感谢您在这个问题上提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想问一下、您的意思是什么

    "但是、我们无法找到其他渠道的类似信息。"?
    -------------------------------------------------------

    您可以尝试不同的交流激励频率。

    此外-

    "

    尝试使用导联脱落检测功能时、必须注意分析输入信号。

    如果输入信号是直流耦合的、则可以使用直流导联脱落方案。

    如果输入信号是交流耦合的、则必须使用交流导联脱落方案。

    "

    您可以查看 ADS1299EVM 用户指南7.2.2交流导联脱落检测起始页38

    https://www.ti.com/lit/ug/slau443b/slau443b.pdf?ts=1688392066726&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FADS1299

    -------------------------------------------------------

    您可能一直在使用的被测设备是什么?

    ----------------

    谢谢