This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS130E08:内部测试信号

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS130E08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1244013/ads130e08-internal-test-signal

器件型号:ADS130E08

客户正在开发驱动程序软件以从 ADS130E08读取数据。  尝试使用内部测试信号来快速检查软件回读、并希望验证我们对结果的理解。

当 Vref = 2.4V 时、ADC 数量= 2.4/(2^15-1)= 73.24uV。  PGA 增益= 1。 测试信号设置为1mV、直流输出。 根据测试信号寄存器描述、测试信号实际上是-1mV。  是这样吗?

在 LSB 大小为73.24uV 时、1mV = 13.65个计数。 因此、如果测试信号为-1mV、ADC 结果为十进制的-13或-14、即16位二进制补码中的 FFF3h 或 FFF2h。 是这样吗?

我假设实际读回的结果可能有很好的误差、因为测试信号相对于 ADC 范围来说很小。 噪声、偏移、增益误差将对该测试产生重大影响。 在继续输入具有较大已知幅度的外部信号之前、我们只是想确保测试信号的数学计算和预期是正确的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    客户的计算和理解是正确的。

    此致、

    戴尔