This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC37J82:与实现与 DAC38R93类似的 DUC 相关的问题

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF80, DAC37J82, DAC38RF83, DAC38RF93

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1244937/dac37j82-question-related-to-implement-duc-similar-to-dac38r93

器件型号:DAC37J82
主题中讨论的其他器件: DAC38RF83DAC38RF93、DAC38RF80

尊敬的所有人:

我们需要使用与 DAC38R93类似的2x (DUC + DAC)实施 Tx 架构、但我们需要采样频率远低于9GSPS。 我们需要大约1GSPS 的频率采样。

我们一直在您的网页上搜索、当采样频率降低时、DAC 专注于使用 通过外部 AQM 对 IQ 输出进行调制的复杂架构、我们怀疑是否可以实现类似于 DAC38R93的拓扑、例如使用 DAC37J82。

您能帮助我们解决这个问题吗? 是否有类似于 DAC38R93的 DAC、用于约1GSPS 的采样频率?

提前感谢。

我们正期待着很快阅读有关您的信息。

此致、

佩德罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pedro:

    正如您已经找到的、专用于此采样率的最类似器件是 DAC37J82。 建议使用 DAC38RF80 (差分输出)或 DAC38RF83 (集成平衡-非平衡变压器)、插值系数为6倍、以实现1GSPS 有效数据速率。 如果您需要与 DAC38RF93类似的 DUC、我建议在此模式下使用其中一个器件。

    谢谢,Chase