This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV5626:基准电压设计要求

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV5626

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1244664/tlv5626-reference-voltage-design-requirements

器件型号:TLV5626

您好,团队:

  很高兴见到您!

  当我将 TLV5626与外部基准时、我在数据表中注意到它 写道:  

  

  由于存在 x2输出缓冲器、基准输入电压≥(VDD–0.4V)/2会导致传递函数削波。 如果使用外部基准、则内部基准的输出缓冲器必须被禁用

  它使我感到困惑、我想检查我是否使用3V VDD、是否使用外部1.042V 作为基准、它是否需要禁用* 2输出缓冲器、还是意味着在 输入电压≥(VDD–0.4V)/2的情况下仅禁用输出缓冲器?

  您能解释一下如何在我的设计中选择合适的外部基准吗?

  希望得到您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hailey、

    仅当基准电压大于(VDD-0.4)/2时、才需要禁用2个缓冲器。  您会对1.024V 基准和 VDD = 3V 感到满意。

    谢谢。

    保罗