This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS114S08:是否可以使用 ADS114S08而非具有相同软件的 ADS114S06

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS114S06, ADS114S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1244459/ads114s08-is-it-possible-to-use-ads114s08-instead-of-ads114s06-with-same-software

器件型号:ADS114S08
主题中讨论的其他器件:ADS114S06

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 ADS114S08来替代 ADS114S06。

这些都是引脚兼容的。

在控制信号点,可以使用相同的控制信号吗?

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致、

真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    ADS114S08是 ADS114S06的扩展功能版本、可用作直接替代版本、无需更改代码。  该差异与 S08版本的可能模拟输入的数量有关。  S06和 S08均可用于 GPIO 控制、采用相同的控制方式。

    此致、

    鲍勃 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢您的快速回复。

    我知道、ADS114S06的软件也可用于 ADS11S08。

    我认为客户的 问题会得到解决。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市