This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC12DL3200:DAC12DL3200:可以反转模拟输出以简化 PCB 布线?

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC12DL3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1244192/dac12dl3200-dac12dl3200-possibility-to-invert-the-analog-output-to-ease-pcb-routing

器件型号:DAC12DL3200

尊敬的女士或先生:

我计划在新的硬件设计上使用 DAC12DL3200。

为了简化 PCB 布线并获得良好的完整性性能、我想将来自 DAC VOUTA+-以及从 DAC VOUTB+-的信号"直接"路由到各自的平衡-非平衡变压器。

对于其中一个通道、可以、但对于第二个通道、必须反转布线极性。

那么、我的问题是:DAC12DL3200寄存器中是否有位用于启用模拟输出反相?

我搜索了数据表、知识中心和论坛、都没有成功。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thierry、

    遗憾的是、没有 SPI 寄存器来对模拟输入信号进行反相。

    此致、

    Rob