This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J57EVM:ADC 评估平台问题

Guru**** 2977550 points

Other Parts Discussed in Thread: TSW14J57EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1245677/tsw14j57evm-adc-evaluation-platforms-question

器件型号:TSW14J57EVM
主题中讨论的其他器件: TSW1400EVM

大家好!  

我们想对一些 TI 的多通道、高速 ADC 进行评估。  根据要测试的具体 ADC、TI 似乎至少有两个评估平台、即 TSW14J57EVM 和 TSW1400EVM。  (可能还有更多的平台、但这些是我遇到的前两个平台。)  这两个平台似乎都由同一个 PC 软件、即高速数据转换器专业 GUI 驱动。

在为我们的应用评估 ADC 时、我们需要能够根据预编程的阈值进行"自触发"数据采集。  换句话说、当其中一个模拟通道超过预定的电压阈值时、应从所有可用通道触发数据收集、希望也包括预触发样本。  从网上发现的内容来看、包括 PC 软件在内的评估平台不支持这种类型的触发。  这是可行的吗?

非常感谢您的任何帮助!

瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    从本质上讲、这种类型的触发器开箱即用、不受支持。 我们的触发器只是1.8V CMOS 输入、并且在 FPGA 中进行上升转换时将存储 ADC 通道数据。 如果您可以使用设置为1.8V 输出的比较器来缓冲输入信号、您可能会提出这样的问题。 这将实现您需要的触发类型。

    此致、Chase  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chase。  不幸的是、我猜这是人们常需要的功能、也很容易在 FPGA 中实现。  哦、好了。   

    谢谢。

    瑞安