This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM10011:模拟控制器到 DC/DC 连接和支持

Guru**** 2967830 points

Other Parts Discussed in Thread: LM10011, TMS320C6655, TPS54527

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1245665/lm10011-analog-controller-to-dc-dc-connection-and-support

器件型号:LM10011
主题中讨论的其他器件: TMS320C6655、 TPS54527

您好!

我正在寻找有关 LM10011模拟控制器的信息、该控制器用于将 DSP TMS320C6655的内核电压连接到 TPS54527 DC/DC。

我能否使用这款带有模拟转换器的直流/直流转换器为 DSP 内核提供电压(0.85v - 1.1V)?

我已将  TPS54527的 VFB 连接 至 LM10011的 I_OUT。 另外、 TPS54527 DC/DC 配置为1.1V (最大内核电压)输出。

VIDA、B、C、S 也通过4.7k pu 电阻连接到 DSP 1.8V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    要确认、DSP 正在控制 LM10011以更改连接到 DSP 内核的直流/直流输出? 与 LM10011数据表中的原理图相似吗?  

    只要 LM10011的 VDD 在 2.97V 至5.5V 范围内、此限制就不会出现问题。

    确保 DSP 的 VOL 和 VOH 对于所有内核电压都满足 LM10011的 VIL 和 VIH 要求。  

     TPS54527的最大 VFB 输入 电流为0.15uA、这可能会给系统增加一些误差、尤其是在 LM10011的 IDAC 电流较低时。   

    需要根据  LM10011的 IDAC 输出计算 RFB1和 RFB2以达到所需的输出范围。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。  

    此致!

    K·琼斯