This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC6573:DAC6573:ESD-HBM 和 CDM

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC6573

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1245380/dac6573-dac6573-esd-hbm-and-cdm

器件型号:DAC6573

高支持团队。

在认证摘要中、ESD-HBM 和 CDM 的结果如"请参阅数据表"所述。

但是、数据表未显示 ESD 的结果。

 

请告诉我 DAC6573IPWR 的 ESD 数据(HBM 数据、CDM 数据)。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kikuchi-san:  

    DAC6573通过了2500V HBM 和1500V CBM。  

    此致!

    K·琼斯