This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1013-Q1:ADS1013-Q1 VOH 值

Guru**** 1125150 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1013-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1245454/ads1013-q1-ads1013-q1-voh-value

器件型号:ADS1013-Q1

大家好、

Q1:请检查 ADS1013-Q1是否具有 VOH 值。

Q2:DVDD 是 VOH 值的最大值或最小值?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    您可能需要更好地了解 I2C 协议以及 I2C 的功能。  SDA 线路为开漏电路、不是有源推挽线路。  开漏根据协议被拉高(使用电阻器)至 VDD。  由于没有有源驱动器、实际上没有 VOH、因此数据表中未指定 VOH。  逻辑高电压与 VDD 电源电压有严格关系。  没有最小值或最大值、只有 VDD。

    此致、

    鲍勃 B