This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7552:DAC7552通道无输出。

Guru**** 2767785 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1244547/dac7552-no-output-from-the-dac7552-channels

器件型号:DAC7552

您好!

我正在使用 DAC7552进行 PCB 设计、我已根据以下原理图设计来设计 PCB。 是这样吗?   

DAC 通道未提供任何输出、我未使用任何断电命令、直接在通过 SPI 通信的16位数据帧中使用了以下命令。

数据表中的断电命令 非常令人困惑、因为同一场景有多种类似情况。  

我在这里缺少什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Supun:  

    Sanjay 正在审查此问题、并将提供回复。  

    此致!

    K·琼斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Supun:

     

    请尝试这些东西:-

    1.连接 CLR (引脚编号14),类似于 PD (引脚编号7)。

    2.可以将实际的 PCB 原理图发送吗?

    3、探测数字线路(SDIN、SCLK、SYNC ),并发送波形捕捉。

     

    谢谢。

    桑贾伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

    这是我的实际 PCB 原理图、这里是数据包快照。 我现在要发送模拟值500。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Supun:

     

    1.连接 CLR (针脚编号14)、类似于 PD (针脚编号7)>>是否已完成??

    可以使用示波器探测 PCB (靠近器件引脚)上的数字线路(SDIN、SCLK、SYNC)并发送波形捕捉吗?

     

    谢谢。

    桑贾伊