This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:ADS124S08是否可以与 AD7190通道序列发生器具有相同的控制?

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S06, ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1244822/ads124s08-can-the-ads124s08-have-the-same-control-as-the-ad7190-channel-sequencer

器件型号:ADS124S08
主题中讨论的其他器件:ADS124S06

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 ADS124S08和 ADS124S06、而不是 AD7190。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

他们希望确认 ADS124S08和 ADS124S06是否可以实现与 AD7190的通道序列发生器相同的控制。

--问题

是否可以使用 ADS124S06/08在自动切换通道时进行转换?

ADS124S08将称重传感器连接到 CH1、将温度补偿电阻连接到 CH2并交替进行 AD 转换。

转换数据将输入到后续 CPU 中的附加数字滤波器。

因此、我们希望该电路定期扫描使用的输入通道、并在定期从 ADC 读取数据后转换数据。

目前、它是使用 AD7190的通道序列发生器实现的。
它是所附数据表的 P.29。

如果可能、您能否提供控制方法。

e2e.ti.com/.../AD7190.pdf

——

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致、

真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    ADS124S06和 ADS124S08不具有自动定序模式。  根据我的经验、由于输入通道非常少、自动定序的价值并不那么高。  使用自动序列时、需要分析状态字以确定哪个通道已完成、这会在固件代码内进行额外的处理。

    ADS124S06和 ADS124S08使用全双工 SPI、这意味着您可以同时对器件进行读取和写入操作。  换句话说、您可以在同时读取上次转换时设置下一个多路复用器设置。  这方面的一个示例如71页的数据表所示:

    如果转换数据的读取同时设置了多路复用器通道、则使用序列发生器没有显著的速度优势。

    如果您使用两种不同类型的传感器、它们需要不同的 PGA 增益设置或基准、那么使用自动序列发生器就没有任何优势、就像在 AD7190中使用的那样、因为序列发生器仅更改多路复用器输入、而不更改 ADC 的其他设置。  

    此致、

    鲍勃 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢您的答复。

    我知道 WREG 模式允许您同时读取和写入数据。

    我将与客户分享您的答案。

    当客户有其他问题时、我会再次咨询您。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市