This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5444-EP:未使用输出时的功耗

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5444-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1244259/ads5444-ep-power-consumption-with-unused-outputs

器件型号:ADS5444-EP

您好!

我需要一个分辨率为10位的 ADC。 我认为保持3个低有效位输出端口断开连接以便使用 ADS5444-EP。 您能告诉我它的功耗在利用输出位数方面的演变吗?

此致

维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor:

    如果不使用低位、功耗将相同。 请记住,如果你 MSB 证明你的价值,他们将是活跃的和"轻浮"。

    如果您只需要10位、那么可能会证明 LSB 是对齐的、您可以包含满量程以不使用高三位、这些位的活动性会降低。

    只是一个想法。

    如果您只需要10位即可告诉我们您的要求、或许我们可以更好地指导您选择另一个 ADC。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    感谢您的反馈、它可以帮助我与其他 ADC 进行比较。 我同样想知道它对于 DAC 组件的工作原理。

    此致、

    维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎 Victor!