This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80501:SPI 配置代码

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC80501
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1241898/dac80501-spi-configuration-code

器件型号:DAC80501

您好、

我的客户希望通过 SPI 配置 DAC80501、但在他们的代码中、根本没有输出。

他们会尝试注释某些代码和取消注释、但没有效果。

您能仔细看一下他们的准则并给出一些想法吗?

Br

爱玛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    请分享一个原理图和一张写入序列的屏幕截图、以便我们验证 SPI 时序。 通过关闭/打开内部基准电源并测量基准引脚以查看命令是否生效、可以轻松测试通信。 此基准缺省情况下被加电、所以请尝试将其断电并测量引脚。  

    客户无法看到输出的另一个常见原因是它们违反了基准缓冲器余量要求。 根据使用的 VDD 和 REF-DIV 设置、基准需要在以下电压之间。 使用2.5V 内部基准时也需要执行此操作。  

    此致!

    K·琼斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jones:

    请参阅原理图:

    下面是通信波形:

    Br

    爱玛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:  

    您将更改下降沿上的数据。 DAC 在下降沿捕获数据。 更改 SPI 模式、以便数据在上升沿移出、在下降沿被捕获。 SCLK 可空闲高电平或低电平。  

    此致!

    K·琼斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jones、您好!

    感谢您的答复。 我的客户更改了 SPI 模式、他们可以使用 REF_PWDWN 位来控制 VREFIO 的电平。 但 VOUT 上仍然没有输出。

    Br

    爱玛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Katlynne 将在美国7月4日假期后回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:  

    他们可以控制基准。 他们是否能够尝试将 REF-DIV 位设置为1、然后在向 DAC 数据寄存器写入一个值后查看是否有任何输出?  

    如果没有、请分享写入 DAC 数据寄存器的屏幕截图、以便进行仔细检查。

    此致!

    K·琼斯