This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1115EVM-PDK:如何将 ADS115EVM 板 ADC 的 I2C 通信速度调整为3.4MHz?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1246086/ads1115evm-pdk-how-can-i-adjust-the-i2c-communication-speed-of-the-ads115evm-board-adc-to-3-4mhz

器件型号:ADS1115EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS1115

如何将 ADS115EVM 电路板 ADC 的 I2C 通信速度调整为3.4MHz?

EVM 电路板上的电平转换芯片的速度仅为1MHz、那么 ADS1115和主控制器的 I2C 之间的通信速度是多少? 是否在400kHz 的频率下进行通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,方家伟,

    尽管在高速模式下可用于 ADS1115的最大 SCL 时钟频率为3.4MHz、但 EVM 不支持此频率。  

    我们提供的评估软件中使用的通信速度固定为400kHz。  

    此 EVM 上的电平转换器最高只能运行1MHz、因此、即使您不使用 PAMB 控制器和提供的 GUI 来编写自己的代码、使用 EVM 与器件通信的速度也会受到限制。  

    如果您要使用更高的 SCL 时钟频率测试器件、则必须制作自己的定制板和软件。  

    此致、

    天使