This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC101S101:有关 DAC101S101的问题

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC101S101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1244348/dac101s101-question-about-dac101s101

器件型号:DAC101S101

您好:

DAC101S101CIMM 数据表显示运行温度为235℃。10秒。 但我们的实际运行温度为245℃。您可以向您的技术人员咨询我们的操作员是否可以达到245℃?(如果不能)、 此部件可承受的最高温度是多少? 希望明天能得到您的信息。非常感谢~

e2e.ti.com/.../DAC101S101CIMM.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DAC 工程师将在7月4日美国假期后与您联系。

    谢谢。
    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在此处获取更最新的数据表

    DAC101S101的工作温度上限为105°C、而 Q1版本的限值为125°C。

    如果用户超出了这些限制、TI 无法保证器件能够完全正常工作。

    您提到的235°C 温度是焊接温度、您是否会问您是否可以在更高的温度下进行焊接?

    谢谢。
    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    ℃。,我们需要知道焊接温度是否会超过235℃。,因为我们的 SMT 机器工作温度是245~ Tks

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在更新的数据表中、MSL 峰值温度显示了最高回流焊温度。 对于此器件、温度为260°C、适合您的机器。

    有关 TI MSL 等级的更多信息、请 单击此处。 该文档还介绍了在什么温度下适合的时间。

    谢谢。
    卢卡斯