This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1293:无 RLD 的直流开路导联检测

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1245713/ads1293-dc-open-lead-detection-without-rld

器件型号:ADS1293

大家好、

请您看看以下客户咨询吗?

我们目前正在研究一个  我们希望在其中包含 ADS1293的项目。

我有两个问题:
1) OpenLead
我们希望在纯3引线/3通道(无反馈-RLD)配置中使用 ADS1293:

到目前为止工作正常。

现在、我们遇到了 OpenLead 检测方面的问题。 根据数据表、ADS1293的直流和交流检测都不会起作用(因为没有 RLD)。 只有通过给交流电压带来印象的变量才会起作用、随后的分析(FFT/窄带滤波器)才会起作用。 但这将花费大量的能源,我们不想花费(或不能)。

您是否有其他解决方案作为建议?
是否可以通过内部连接 RLD 来使用直流版本?

2) 2)基准引脚(CVREF):
我们想将基准引脚上的电压(CVREF)用于其他目的。
μF、这里的数据表非常清楚("CVREF 引脚必须具有一个具有低 ESR 的1 μ F 接地旁路电容器、并且不能被设计为加载其他电路。")。
是否仍然可以通过高阻抗转换器对电压进行去耦?

谢谢!

弗朗茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因此、当客户说导联断开时、它们意味着导联脱落检测(在 ECG 产品中是一个更常见的术语)。

    1) 1)如果客户表示他们没有或不想使用 RLD 电极连接到受试者、那么他们可以尝试使用的一种方法是使用

    a.外部方法-通过电阻器将 RLDOUT 输出引脚连接至信号输入引脚。  

    b.内部方法-使用 SELRLD 位将 RLDOUT 连接到内部输入引脚根据数据表第23页" RLD 运算放大器的输出始终连接到 RLDOUT 引脚、 此外、可以通过对 RLD_CN 寄存器的 SELRLD 位进行编程来连接到 IN1-IN6终端之一。"

    2) 2)我可以问什么是" 高阻抗转换器"吗?  这样做的目的可能是什么? 正如数据表建议的那样、不建议这样做、这可能会影响/破坏 VREF 的稳定性和清洁度。

    不建议这样做、但客户可以进行球型摄像机实验和测试以及数据收集和分析。

    谢谢。