This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FMC-ADC-ADAPTER:FMC-ADC-ADAPTER 能否与 ADS5263-EVM 配合使用?

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: FMC-ADC-ADAPTER, ADS5263EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1245526/fmc-adc-adapter-will-the-fmc-adc-adapter-work-with-ads5263-evm

器件型号:FMC-ADC-ADAPTER
主题中讨论的其他器件: ADS5263EVM

尊敬的先生或女士:

FMC-ADC-ADAPTER 是否可以与 ADS5263-EVM 配合使用? FMC-ADC 适配器的宣传单中未列出 ADC。  

此致、

乌罗斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更多信息..我们将其与 Xillinx 的 Z102配对。 您觉得有什么问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uros:

    此适配器可与 ADS5263EVM 配合使用、并且不会出现问题。 请参阅下面的连接。 只要引脚与 LVDS 兼容、ZCU102就不会出现问题。

    ADS5263EVM:

    FMC-ADC-ADAPTER:

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chase。

    不幸的是、串行通信未路由到连接器。 ADC 仍然必须通过 USB 或?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uros:

    您是对的。 遗憾的是、ADS5263EVM 上的 SPI 接口未直接路由到此连接器、因此需要使用 EVM 的 USB、除非您可以将 ZCU102的可用 GPIO 连接到 ADC EVM 上的以下测试点。 由于此器件支持1.8V CMOS 和3.3V CMOS 数字 IO 电平、因此如果您的 FPGA 为此 GPIO 使用1.8V CMOS 逻辑、那么此操作应该运行顺畅。

    谢谢,Chase