This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:是否可以在具有相同软件的情况下使用 ADS124S08而不是 ADS124S06

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS114S06, ADS114S08, ADS124S06, ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1245549/ads124s08-is-it-possible-to-use-ads124s08-instead-of-ads124s06-with-same-software

器件型号:ADS124S08
主题中讨论的其他器件:ADS124S06、ADS114S06、ADS114S08

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 ADS124S08代替 ADS124S06。

我认为可以使用相同的软件、对吗?  

让我来确认以防万一。

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致、

真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    此问题与针对 ADS114S06和 ADS114S08提出的问题类似。  ADS124S08与 ADS124S06基本相同、只是 S08版本具有更多的模拟输入。  可以使用相同的软件。  此外、ADS114S06/08是 ADS124S06/08的16位版本、其24位版本与这些器件唯一的区别在于数据输出格式(16或24位)。  所有寄存器设置都相同、只是定义了要使用哪个器件的 ID 寄存器位除外。

    因此、您可以对所有四个器件使用相同的软件、并读取 ID 寄存器、以更改转换结果格式并限制正在使用的模拟输入数量。

    此致、

    鲍勃 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢您的答复。

    我了解该软件可用于四种器件。

    此外、每个 ID 电阻器值都不同、软件必须允许不同的 ID

    我将与客户分享。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市