This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC08D1500:D08D1000A 为裸片标记

Guru**** 2589520 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1244489/adc08d1500-die-marking-shows-adc08d1000a

器件型号:ADC08D1500

您好!

我们目前正在使用器件 ADC08D1500CIYB/NOPB、但经过检查后、我们发现芯片标记显示 ADC08D1000A、 这是正确的芯片标记吗? 是否有任何经核实的文件?

感谢您发送编修。

卡罗尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carol:

    我正在为您检查这一点。

    THX:

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carol:

    请提供设备图片。 这将帮助我更快地进行验证。

    谢谢。

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    非常感谢您的回复、请查看以下内容:

    BTW、您能否告知我们如何通过下面的照片识别日期代码?

    谢谢、此致。

    卡罗尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carol:

    我验证了裸片标记是否正确、显示: ADC08D1000A

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    检查生产日期代码、请给我几天时间。

    谢谢。

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    非常感谢您的验证!

    此致。

    卡罗尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carol:

    对于该生产日期代码、前2个数字是"年"和"月"、因此它们将是2020/March 或2020年第1季度。  

    批次跟踪代码的后5位为专有代码、仅供内部使用。  

    最后的2位数字是环境类别。  G3无铅。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    非常感谢您的详细信息、您的回答让我学到了很多。

    祝你度过美好的周末!

    此致。

    卡罗尔