This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RF:多个 ADC12DJ5200 IC 电源定序

Guru**** 2537420 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ5200RF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1244674/adc12dj5200rf-multiple-adc12dj5200-ics-power-sequencing

器件型号:ADC12DJ5200RF

您好!

在我的设计中、我使用3个 ADC ADC12DJ5200RF IC、我对多个 ADC 的电源定序有疑问。

根据 ADC 数据表建议、

  • VA19电源正常后、Vx11 (模拟和数字电源)稳压器启用
  • VA11和 VD11源自常见的1.1V 稳压器

请参阅所附的电源方案。 根据附加的电源时序、ADC1的1V9电源正常状态将连接到 ADC1 IC 的模拟1V1稳压器使能、ADC1和 ADC2也是如此。

但是、由于数字1V1电源为所有 ADC 进行了组合、因此何时应该启用 数字1V1电源稳压器、何时应该使用1V9电源使能的 ORing 逻辑或者我应该对数字电源使用散热型 LDO。

是否建议使用连接的 ADC 供电方案?

请引导我们。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Harshitha,

    如上所示的电源树工作正常。 请遵循初始 ADC 启动中数据表中的建议。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。

    在数据表中、建议您设置  

    • Vx11 (模拟和数字电源)稳压器在 VA19电源正常后启用。
    • VA11和 VD11源自常见的1.1V 稳压器。

    现在、当我应该启用数字1V1电源时、使用此电源方案(请参考下图)。 我可以使用所有 ADC 的 Oring 1V9电源正常信号来启用数字1V1电源引脚 或 ADC1 1.9V  电源正常信号是否应该连接到数字1V1电源使能引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Harshitha,

    一旦所有 ADC 1V9正常、请使用电源正常信号来启用数字1V1电源引脚。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reeder:

    我明白了。 感谢您的答复。

    一旦所有1V9电源轨都正常、我应该同时启用数字1V1电源和模拟1V1电源使能引脚吗?是否建议这样做?

    是否应启用数字1V1电源、并启用模拟1V1电源、如上一附件中所示?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Harshitha,

    即使您有多个 ADC 并且某些电源域连接在一起、也是如此。 仍然建议遵循数据表中的数据表电源时序建议。

    此致、

    Rob