This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7823:帮助审查原理图设计并提供一些设计建议?

Guru**** 2917090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1241499/amc7823-help-review-the-schematic-design-and-give-some-design-suggestions

器件型号:AMC7823

是否有助于查看原理图设计并提供一些设计建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Xiaofu:  

    Erin 正在查看原理图、几天内就会给您回复。  

    此致!

    K·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Xiaolful,

    感谢您的耐心。  

    对于 CH6输入:您需要降低通道输入端的阻抗。 SAR ADC 的采样电容器需要充电电流-我建议将电阻分压器降至10K/1k 而不是100k/10k、或者如果您不希望使用来自28V 电压源的电流、则添加缓冲器。

    除此之外、我相信您不会有任何问题。

    谢谢!
    埃林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guthrie :

    非常感谢您的答复。 我咨询了小符这个问题。 我来详细说明一下:

    实际上、我们不使用 CH6的 ADC。 即使这里有问题、它是否会影响其他信道?

    2.问题是在实际使用 IC 时、存在异常的可能性。 在这种情况下、所有 DAC 通道的寄存器均正常、链路问题已消除。 但是、所有 ADC 通道将采样全00或全 FF。 实际上、DAC 的电压在此时并不是真正的输出。 手动写入7823的复位寄存器后、7823芯片将恢复正常。

    3.每次重启设备时,整个射频板都会断电。 器件重新启动后、会执行7823软复位寄存器。 我现在添加一个逻辑、在第一次操作7823复位引脚之后重新启动、然后软复位7823。

    谢谢

    天一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wu:

    1) 1)所有通道都需要足够的电流量才能正确测量电压。 不过、如果只有 CH 6有问题、它不会影响其他通道。  

    在启动时对器件进行完全复位是避免器件出现问题的好方法、并且应该不会有任何问题。

    谢谢。
    埃林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Guthrie:

      非常感谢您的回复。我想问是否其他客户或您的内部测试遇到类似问题? 这看起来更像是芯片问题、或者根本没有初始化。

    谢谢

    天一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wu:

    器件是否按正确的顺序上电? 下面是数据表中的顺序:

    1) AVDD
    2) 2) DVDD
    3) BVDD
    4) 4)外部基准(如果使用)

    建议在启动期间将 SS 引脚上拉至 BVDD (在原理图中看起来是 DNI)
    启动过程中 ELDAC 引脚应接地。
    通常、数字引脚在启动过程中应接地。

    数据表第37页:
    "加电或者复位后、所有寄存器被复位为缺省值(见表2)。 为使器件正常工作、不得在施加 DVDD 和 AVDD 之前应用 BVDD、也不得在施加 AVDD 之前应用 DVDD。 所有三个电源都必须在施加外部基准电压(如果有)之前上电。 此外、由于 DAC 输入移位寄存器在上电复位期间(或在硬件复位或软件复位期间)未复位、因此在器件上电期间不得意外地将 SS 引脚置位。 建议 SS 引脚通过上拉电阻连接至 BVDD、以避免错误上电。

    同样、ELDAC 引脚的状态必须在加电期间保持在接地电势。 为确保该器件的 ESD 保护电路未激活、所有其他数字引脚必须保持在接地电势、直到施加 BVDD。

    谢谢。
    埃林