This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8688:输入悬空 AIN_5P 下的 ADS8688扩展电路的测量值为2.2V。

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8688, ADS8668

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1245625/ads8688-expansion-circuit-of-ads8688-while-input-floating-casues-ain_5p-measured-2-2v

器件型号:ADS8688
主题中讨论的其他器件: ADS8668

尊敬的团队:

我的客户在 PLC 应用中使用 ADS8688作为 V/I 测量。 他们何时计划使用以下电路扩展输入的缩放范围。 尽管 AIN_5上没有输入、但其测量的 AIN_5P 和 AIN_5GND 值为2.2V 和1.2V。  是否是由于 AIN_5的悬空导致的? 如果 AIN_5输入为0V,则其正常值为0。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使 AIN5悬空并测量 AIN__5P 与 AGND 之间的电压为2.2V;测得 AIN_5GND 与 AGND 之间的电压为1.2V。  当输入未连接任何内容(悬空)时、客户希望将值读取为0。  如果 AIN5悬空且测量 AIN_TO AIN_GND 为零、应如何放置下拉电阻?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、  

    感谢您的发帖。 您能否确认客户正在使用哪个设备? 标题为"ADS8688"、图中为"ADS8595H"。

     流过1M 和10k 电阻器的泄漏电流大约为1uA、导致 AIN_5GND 引脚悬空至1.2V。当向 AIN_5P 施加信号时 AIN_5GND 上的电压是否会恢复到0V?

    此致、

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

    Ryan 今天下午开始了 PTO。 是此器件的辅助技术支持。 请查看我的以下评论:

    客户测量的2.2V 是正确的、因为他们使用的  ADC 输入范围为±2.5Vref。   包含 ADS8668器件的 ADS8688系列包含一个模拟前端电路、其中包含输入电阻为1M Ω 的可编程增益放大器(PGA)、  如下数据表图67所示。  此输入级的优势之一是能够提供1M Ω 的恒定阻性 输入阻抗。  这样、在大多数应用中、无需额外驱动放大器或缓冲器即可使输入相对容易驱动。  

       

    由于 ADC 使用单个+5V 电源支持真正的双极输入信号、因此需要并预期偏置电压、这是因为每个模拟输入通道上的前端信号调节在内部偏置到适当的共模电压电平、以确保内部 ADC 正常运行。 内部 PGA 输入偏置为所需的共模电压电平、因此 当输入悬空时、该器件无法生成零 ADC 转换结果。 如果输入范围不同、在输入悬空条件下可以看到的电压会有所不同、请参阅 ADS8688数据表输入漏电流下表中以红色突出显示的部分:

              

    当连接了一个模拟信号并且 该信号在 ADC 的模拟输入引脚上可用时、ADC 的输出中不会出现此内部偏置电压、这意味着内部偏置电压对正常的模拟信号转换和转换代码不会产生任何影响。

    在输入悬空时确实存在问题、那么插入放大器是理想的解决方案、但是添加下拉电阻器是一个简单的解决方案、并且许多客户通常使用该解决方案。 在采用外部 RC 滤波器的小阻值电阻器的正常设计中、可在外部 RC 滤波器之前将下拉 电阻器插入正输入与接地之间、它会形成一个输入阻抗为1M Ω、 下拉电阻值较小的电阻分压器、 当输入悬空时、ADC 可看到的更低电压。 但是、该解决方案不能用于带有大值外部串联电阻器(3MOhm)的此调节设计。 一种可能的解决方案是移除 负输入端的3M Ω 电阻、并在 AIN_XP 和 AIN_xGND 引脚之间插入下拉电阻、 但是 RC 滤波器不是平衡输入滤波器、并且它可能会由于泄漏电流而产生额外的偏移  。当它流经正输入上的3M Ω 电阻器时、 可能 需要进行校准、具体取决于客户的精度要求。

    告诉我 客户是否需要其他解释或沟通。

    谢谢、此致(&R)、

    戴尔