This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1231REF:只要按压按钮、就会冻结

Guru**** 2515075 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1231REF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1233482/ads1231ref-freezes-anytime-a-button-is-pressed

器件型号:ADS1231REF

您好!

我的 ADS1231REF 板在使用任何按钮时都会冻结。 如果我处于缩放模式并尝试校准、LCD 会冻结。 如果我在分析模式下、尝试改变单位、也会死机。 一旦显示屏冻结、就无法切换模式。 要执行任何操作、我必须对电路板进行下电上电。 有什么方法可以解决这个问题? 我使用全新的9V 电池供电。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JZ、您好!

    这可能与 ESD 相关。  我建议在 ESD 安全站使用该电路板、以尽可能减少任何可能的影响。

    此外、电路板上还有器件损坏的可能性。  使用9V 电池时、电源通过外部电源连接器 J2布线。  我建议使用外部电源、或者您可以将电池的负极连接直接短接至地以确保连接牢固。

    请告诉我这些建议中的任何一项是否有帮助。

    此致、
    N·基思
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keith、您好、

    感谢您与我们联系。 我将为套件订购一个外部电源、并尝试一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JZ、您好!

    还可以。 这将是一个很好的下一步。  如果电路板仍然存在问题、请告诉我。

    此致、
    基思

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keith、您好、

    我购买了9V 外部电源并已将其插入电路板。 很遗憾、电路板仍然冻结。 我将尝试将电池的负极连接直接短接至地并反馈我的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JZ、您好!

    请确保 SW9处于左侧位置(JTAG 模式) USB 位置将通过 USB 端口为电路板供电、并且无法正常工作。  USB PROG 模式仅用于对板上的 MSP430进行编程、不会为 EVM 的其余部分供电。

    此致、
    基思

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keith、您好、

    我在左侧位置有 SW9。 此外、我将电池的负极连接短接至地。 电路板仍冻结。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JZ、您好!

    最好的猜测是这仍然与 ESD 有关。  我建议在分析模式下使用 EVM GUI 而不是 USB 来验证操作。  在这种情况下、一旦连接了所有器件、就无需实际接触电路板。

    该软件将允许收集、分析和记录数据。

    此致、
    基思