This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7836:GPIOpins 的上拉状态

Guru**** 2507015 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC7836

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1244464/amc7836-pullup-status-of-gpiopins

器件型号:AMC7836

大家好、

我的客户使用 AMC7836进行测试、他们发现 GPIO 引脚在为3.3V-IOVDD 供电时未上拉。

GPIO 实际上在为5V AVDD/DVDD 供电后上拉。

您能解释一下这个测试性能吗?

Br

艾达里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DAC 工程师将在7月4日美国假期后与您联系。

    谢谢。
    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    根据您分享的图片、GPIO_OUT 似乎正在被上拉至 IOVDD 电压(3.3V)、对吗?

    器件必须完全上电、GPIO 功能才能与器件的数据表相匹配。

    脚注2提到 DVDD/AVDD 必须高于 IOVDD 才能使器件正常运行。

    如果有任何其他问题、请告诉我!

    谢谢。
    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    测试结果是、如果我只应用 IOVDD_3.3V、GPIO 将不会被上拉。  

    我们可以看到、GPIO 直到应用 DVDD/AVDD 时才会被上拉。(我共享的图片)

    那么我的问题是、我们是否应该同时应用  IOVDD 和 DVDD/AVDD 来上拉 GPIO_OUT?

    因为在 D/S 中我没有找到 GPIO 引脚和 AVDD/DVDD 之间的任何连接。

    Br

    艾达里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    我正在与另一位工程师核实、很快会给您回复。

    谢谢。
    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    如果器件的 DVDD 未上电、GPIO 引脚会通过器件的内部电路拉至接地。 这就是你所看到的。 施加 DVDD 后、GPIO 引脚会进入高阻态、正如数据表中针对其启动电平所指定的那样。  

    建议同时上拉 IOVDD 和 AVDD/DVDD、或尽可能缩短延迟以使 GPIO 引脚进入高阻态模式。  

    如果您有任何进一步的问题、请告诉我。

    谢谢。
    埃林