This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J58EVM:未检测到采集卡

Guru**** 2835775 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950EVM, TSW14J58EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1245964/tsw14j58evm-the-capture-card-is-not-being-detected

器件型号:TSW14J58EVM
主题中讨论的其他器件:AFE7950EVM

我尝试对  AFE7950EVM  借助  TSW14J58EVM  但我遇到了一些问题。  

我按照启动演示文稿中的说明连接了两个。

1.提供电源后 TSW14J58EVM 中应打开的 LED 为   展示了。

2.采集卡也是   检测到的咖啡壶/茶壶。 (我运行 setup.py 并检测到 AFE、但在运行 devInit.py 时没有检测到 TSW)。  

我还附上了我为参考所作的联系的照片。

请告诉我该问题的可能解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yash。

    只需确认一下、您是否在尝试连接之前将开关 SW5切换至 ON 位置? 您是否能够报告由6V 电源提供的电流?

    谢谢,Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    根据启动演示、我将电压设置为5V、但现在当我提高电压时、它现在可以工作了。

    谢谢。

    亚什