This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E08:功率耗散

Guru**** 2835675 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131E08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1245437/ads131e08-power-dissipation

器件型号:ADS131E08

您好、我在 其中一个设计中使用了 ADS131E08IPAGR、我需要有关此部件的功率预算的信息。

请参阅以下应用规格。

  • AVDD = 5V
  • DVDD = 3.3V
  • 所有模拟输入引脚都被使用。
  • 不使用内部运算放大器(引脚61、60和63)
  • 所有数字引脚已接合。

根据产品说明书、在"电气特性"中

I_AVDD = 5.8mA (典型值)

I_DVDD = 1mA (典型值)

在绝对额定值部分:

输入电流(瞬时/连续)分别= 100/10mA

您能帮助计算功率耗散吗?

此致、

桑尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sunney、

    ADS131E08数据表的第11页已显示了功率耗散、请参阅 以下规格:

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale:

    感谢您的答复。

    是的、如图所示、但同时有一条文字表明其为静态功率耗散。 您能解释一下为什么正常模式是在静态功耗下。

    以及 输入电流(瞬时/连续)分别= 100/10mA 的原因、如数据表"绝对额定值"部分所示。 在什么情况下我们可以预计到这种情况?

    此致、

    桑尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sunney、

    我理解了 你的困惑。 此参数表7.5中的正常模式功耗规格是在以下特定条件下测得的、内部运算放大器已关闭、但 ADC 以全功能运行。

    • 测试条件:  TA = 25°C、AVDD = 3V、AVSS = 0V、DVDD = 1.8V、内部 VREFP = 2.4V、VREFN = AVSS、外部时钟= 2.048MHz、数据速率= 8kSPS、增益= 1。

    您还可以在数据表的下图14中找到功率耗散图、该图(所有通道均已启用)中的 功率耗散值也与参数表7.5中正常模式下的功率耗散规格相匹配。

    ADS131E08数据表的绝对最大额定值(AMR)表7.1指定了包括输入电流 (瞬时/连续= 100/10mA)在内的可保持 ADC 安全的最大条件、您可以在表下方看到以下注释:

    • 在超出那些绝对最大额定值下列出的值的条件下工作可能会对器件造成永久损坏。 这些仅为在应力额定值下的工作情况、对于额定值下的器件的功能性操作以及在超出推荐的操作条件下的任何其它操作、在此并未说明。 长时间处于最大绝对额定情况下会影响器件的可靠性。

    该 AMR 表中的参数与功率 耗散无关。 只要 AVDD 和 DVDD 保持在 AMR 表规定的范围内、ADC 就是安全的。

    此致、

    戴尔