This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298R:ECG 12导联功耗

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298R, ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1246749/ads1298r-ecg-12-lead-power-consumption

器件型号:ADS1298R
主题中讨论的其他器件: ADS1298

我已使用 AD8232来获取 ECG 数据、  

我之前已经测试过 AD8232、并确认了数据表中提到的其功耗。 根据数据表、AD8232的功能工作情况非常好。
然而、我想增加 ECG 的导联数量以获得12导联 ECG 数据、 我已经浏览了 ADS1298R 的数据表、数据显示它具有 低功耗:每通道0.75mW 的功耗、所以想要了解这意味着什么?

如果我使用此芯片中的单通道 ECG、我能得到0.75mW 的功耗吗?它的单位是 mA? 我只使用下图所示的标准计算方式、如果功耗为每通道0.75mW、恒定3.3V、则每小时的功耗将为227uA?。 是这样吗?  

AD8232芯片的功耗是170nA、与 ADS1298R 相比、它相当高、让我知道我做的计算是否正确吗?

因此、如果我计算12导联、大约为2727uA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关所选电源 AVDD 电压以及通道数量或被禁用的功耗、请参阅数据表第20页-

    图20. ADS1298和 ADS1298R 通道功率

    某些测试条件下的估算电流列在第16页中  

    IAVDD AVDD 电流

    此外、

     在某些测试条件下的估算功率列在第16页中

    功率耗散

    谢谢