This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1231REF:如何显示重量值。

Guru**** 2816875 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1231REF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1240098/ads1231ref-how-to-display-weight-values

器件型号:ADS1231REF

我最近收到这个电路板、它看起来应该很容易使用。  我尝试过校准模式、然后在完成后、我尝试称重、在显示屏上得到的所有信息都是"LG      g"。  我也在尝试以克为单位显示结果、但我在系统上施加的任何重量都没有得到实际值。  我不知道我在做什么错。  开关处于标度模式、另一个开关处于 EXT 模式、不是+5VA。  我取下了两根跳线。  我迷路了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、您好!

    欢迎来到 TI E2E 社区。

    您能否提供一个连接原理图、显示负载单元是如何连接到 ADS1231REF 板的?  最简单的配置如图2所示:

    此外、出于调试目的、我建议将 VREF 设置为+5VA 位置、并将 MODE 开关设置为分析。  然后、您可以观察原始 ADC 读数、并验证它是否响应应用于称重传感器的不同重量。  确认基本操作后、我们可以进入缩放模式并进行校准。

    此致、
    N·基思
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、您好!

    我将继续、关闭该主题。  如果您有其他问题、请随时联系当地现场团队、或创建新的 E2E 主题。

    此致、
    基思