This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8509:ADS8509IBDW 与 ADS8509BDW

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1246734/ads8509-ads8509ibdw-vs-ads8509bdw

器件型号:ADS8509

您好:

我只是想确认 ADS8509IBDW 是否使用与 ADS8509BDW 相同的芯片 ?  两个部件之间的是否存在 部件 筛选条件和筛选方式的差异?  我们已在应用中通过测试确认 ADS8509BDW 与  ADS8509IBDW 一样工作、但我们想知道这是否 对测试的1个以上的样本有效。

谢谢。

M·C·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    ADS8509IBDW 和 ADS8509BDW 都使用同一芯片-它们只是根据两个器件型号的温度限制进行了稍微不同的测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    很抱歉、我提供了错误的器件型号。  您能回答有关 ADS8509IBDW 和 ADS8509IDW 的相同问题吗?

    谢谢。

    M·C·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此处也同样适用相同的答案。  为  B 版本经过测试、可达到更高的性能水平、请参阅数据表的第3页。