This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7222:AFE7222与 TRF371109和 TRF371135集成

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF371109, TRF371135, AFE7222, TRF370333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1246811/afe7222-afe7222-integration-with-trf371109-and-trf371135

器件型号:AFE7222
主题中讨论的其他器件:TRF371109TRF371135、、 TRF370333

我对来自 TI 产品组合的 IQ 输出 TRF371109 TRF371135 以形成单个 IQ 通道(一个差分 I 和一个差分 Q)、用于使用 AFE7222


有人可以提供将这些器件的 IQ 输出连接到 AFE7222的 IQ 输入的说明或推荐配置吗? 我特别想要获取有关电路的指导、接口注意事项和所需步骤。


此外、如果您有应用手册或参考设计等任何相关资源、我将不胜感激。


感谢您关注此事。 我期待您的迅速反应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    穆罕默德:

    根据设计、ADC 的接口实际上非常简单。  TRF3711xx 旨在连接各种 ADC。  下面是 AFE7222 EVM 的输入接口原理图的快照。  如果无法顺利显示图片、您可以访问 TI.com 上的设计文件。  可以省去大多数元件。  无需平衡-非平衡变压器、交流耦合或 VCM 注入电压电阻器。  您可以保持串联的10欧姆电阻器、最终的 RCR 滤波器是可选的。  就这么简单。  实质上、将 TRF3711的差动输出直接连接到 ADC 的差动输入。  请注意、TRF3711希望驱动高阻抗负载、因此不要添加任何50或100欧姆终端。

    TRF3711具有设置共模电压的独特功能、AFE7222具有共模电压输出。  将 AFE7222的共模电压输出连接到 TRF3711的引脚24 (VCM 输入)。  这会将共模电压转换为差分输出。

    在 TX 端、您可以考虑使用 TRF370333正交调制器来连接 AFE7222 DAC。

    --- rjh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RJ Hopper、  

    感谢您的澄清、它非常有用、我一定会在设计过程中遵循这一点。 但它没有回答我原来的问题。 如何同时连接  TRF371109  和  TRF371135 从而覆盖更广泛的频率范围? 是否有推荐的不影响信号质量的开关机制或电路?

    谢谢。  

    穆罕默德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、我没有发现您希望同时连接这两个。  请注意、TRF3711系列将在公布的频率范围之外运行、只是增益响应会降低。

    如果您想同时连接这两个、 则射频开关矩阵可以工作。  我认为每个输出(总共八个)都有一个可在短路和开路之间切换的射频开关。  输出会有效地并联路由、但射频开关会将来自不需要的器件的输出保持为开路状态。  考虑到频率将低于15MHz、路由是可以接受的。  当然、由于频率较低、可以使用 TI 的一个负载开关或多路复用器来实现这一目的;但是、除了直流或 GPIO 开关、我从未对这些开关进行过测试。

    在这种情况下、必须选择要使用的器件、这意味着输入端也具有射频开关。   

    --- rjh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想在每次连接时使用 SPDT 开关、同时在未使用的解调器上使用软件启用断电选项(请参阅下图)。 BTW、TRF371109和 TRF371135 在旁路模式下均具有30MHz 的基带低通滤波器截止频率。 这将使开关的选择和布线更加关键。