This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2007:TSC2007地址引脚

Guru**** 2929070 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1244809/tsc2007-tsc2007-address-pin

器件型号:TSC2007

大家好、在类似的情况下、如果 A0和 A1上没有任何连接、它是否可以与此器件一起工作?

如果我保持断开此引脚、I2C 是否可以通过任何命令禁用此地址?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paula、

     我需要 找到 这篇文章、并将其转发给支持此器件的团队。

    此致、

    阿拉什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paulo

    如果 A0和 A1悬空、I2C 通信将变得不可靠。 I2C 地址由 A0和 A1的逻辑状态设置、因此它们只能接地或连接到 VDD。

    谢谢!
    J·麦克弗森