This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1262:ADS1262

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1246520/ads1262-ads1262

器件型号:ADS1262

您好!

    我需要在单个 PCB 板中设计4个 ADC。 两个 ADC 之间的任何间隙都保持(放置)。 我需要注意任何额外的要点、请向我建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ponraj Tamil:

    您可以帮助澄清您的问题吗? 我不确定您需要哪些帮助

    请提出具体问题、以便我们为您提供尽可能好的支持

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bryan Lizan:

         我需要测量位移和力。 因此、每个传感器都与每个 ADC 连接。 我需要将4个 ADC 安装在单个 PCB 板上、因此 ADC 需要在一个 ADC 和另一个 ADC 之间保持任意距离。 之前、我将两个 ADC 放置在离我从 ADC 获得串扰的位置更近的地方。 这种情况我需要额外注意点,所以我请求您的建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ponraj Tamil:

    我没有发现将这些 ADC 彼此靠近布置有任何问题。 限制因素是 ADC 之间的实际电路板布线。

    确保遵循数据表第11和12节中的电源和布局建议。

    -Bryan