This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1015-Q1:整个阈值后的警报时序

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1247103/ads1015-q1-alert-timing-after-across-the-threshold

器件型号:ADS1015-Q1

我们要继续运行 ADC 线程、并触发警报。
我想知道在输入信号超过阈值和警报消失之前需要多长时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chul Kim:

    警报不是通过比较输入电压来触发的、而是通过将转换结果与阈值电平进行比较来触发的。  因此、要触发警报、ADC 必须正在转换。  与单次模式相比、这在连续转换模式下运行时效果最佳。

    为了更加明确、只有所选的多路复用器输入可以触发警报。  其他可能超过阈值的输入在被选中进行转换前不会触发警报。  至于触发时序、这将取决于在配置寄存器中选择的数据速率和 COMP_QUE 位设置。  COMP_QUE 位设置用于在超过阈值的持续时间时触发警报:

    • 1个转换后
    • 2次转换后
    • 4次转换后

    最快的数据速率为3300sps (当前数据表中存在错误、显示860为最快)、为303us。  因此、警报能够触发的最快值为303us、也可以将其延迟该值的2或4倍。  因此、触发警报所需的时间将取决于所使用的配置设置。

    此致、

    鲍勃 B