This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC08DJ3200EVM:如何将 ADC08DJ3200EVM 连接到 AC701 FPGA 板

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC08DJ3200EVM, ADC08DJ3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1246812/adc08dj3200evm-how-to-connect-adc08dj3200evm-to-ac701-fpga-board

器件型号:ADC08DJ3200EVM
主题中讨论的其他器件: ADC08DJ3200

大家好!

我们有一个项目要将 ADC08DJ3200连接到 Artix7 FPGA。 另一个团队已开始使用正确的 FPGA 和 ADC 制作最终电路板、但同一时间我想能够开始测试部分 FPGA 固件。 为此、我准备了 Xilinx 提供的 AC701电路板。 我已经找到一个可能起作用的环回卡、但现在我想知道是否可以使用 FMC+转 FMC 连接器直接连接 ADC08DJ3200EVM。 当然、我将没有全带宽或通道数、但这一点会在我们的最终定制电路板中得到改进。 问题在于 AC701电路板、只有2个通道连接到 FPGA 上的 GTP 收发器、如果我在 ADC08DJ3200的产品说明书中查看、似乎就不存在仅有2个通道的 JMODE。 另一个问题是、连接到 FPGA 的通道是 JESD204连接的 DA1对和 DA3对。  

那么、我的问题是:如果我将 ADC 置于具有更多通道的 JMODE 中(如果我使用4个通道、则会使用连接到 FPGA 的所有通道)并对 FPGA 进行编程以获取2个通道、会发生什么情况? 未连接的通道会发生什么情况、它们会干扰另一个信号还是不建议这样做以保障 ADC 的健康? 我猜、如果这样做、我将在每个时钟周期获得2个数据、4个数据中的2个数据都适合刚刚开始测试。

如果你有任何其他见解,我真的很感激。

此致、

Étienne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Etienne:

    遗憾的是、这不起作用。 请使用一个 FPGA 可以正确连接到此 ADC 或您选择的另一个 ADC。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Étienne ć、

    如果已正确映射了适配器,则可以使用 JMODE 6并完全忽略通道 B 通道。 在此工作模式下、该器件有2个链路、每个通道一个链路、因此通道 A 的双通道链路应该足以支持您在端接收完成的电路板之前进行测试。

    谢谢