This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE58JD48:关于热漂移信息

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1246645/afe58jd48-about-thermal-drift-information

器件型号:AFE58JD48

海量专家

在58JD48和28手册中、似乎没有提到温度和信噪比之间的曲线关系。 我想向您确认的是、我们 AFE 的噪声性能会随着温度的升高而下降吗? 还是刚好低于某个温度值? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gabriel:

    感谢您的联系。

    请允许我花几分钟时间来获取相关信息。

    谢谢。此致、

    阿比谢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gabriel:

    是的、器件性能预计会随着温度的升高而降低。  

    通常、SNR 始终受热噪声限制、这意味着噪声将增加 sq (KTR)。 因此、噪声功率将随温度成比例增加。 实现  

    例如、假设温度比室温高出60C、即从300K 增加到360K (增加20%)。  

    因此、SNR 将降低10 log (1.2)、即大约0.8dB。

    谢谢。此致、
    阿比谢克