This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC108S022:电源序列

Guru**** 2906230 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1246652/adc108s022-power-supply-sequence

器件型号:ADC108S022

您好、团队成员:

我收到了客户的问题。  如果电源打开不正确、是否会导致器件损坏等?

数据表提示应避免打开 ESD 二极管、但 VA 和 VD 如何共享 ESD 保护电路?

如果由于某种原因电源打开顺序错误、客户担心设备的行为如何。

此致、

马萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masakazu:

    感谢您的提问!

    数据表未指定 VA 和 VD ESD 保护电路是如何共享的。 但是、根据数据表第3页的绝对最大额定值表、VD 在任何时候都不应超过 Va+0.3V。 违反此条件可能会导致器件损坏、如注释(1)中所述:

    希望这对您有所帮助!

    此致!

    萨米哈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samiha、

    感谢说明。 我会与客户分享。

    此致、

    马萨