This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8832:稳定时间为毫秒级

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8832, LMP7731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1244382/dac8832-settle-times-on-the-order-of-milliseconds

器件型号:DAC8832
主题中讨论的其他器件: LMP7731

您好!

我们有一款使用 DAC8832IRGY 的新 PCB 原型设计。 8832用作恒流源的可调编程电压。

在尝试描述电流源响应能力时、我根据为 DAC 提供的新代码评估 DAC8832输出响应/稳定时间。

以下是 DAC8832电路的快照:

设计的 SPI/LDAC 行为: LDAC 线路保持在高电平。 我们通过 SPI 向下发送 DAC 代码、将 LDAC 线路在60ns 的脉冲时间内拉低、然后恢复为高电平。 我已根据数据表的图1验证所有数字时序均符合要求。

测试设置和结果:

我看到稳定时间大约为毫秒级。 我认为这可能是 LMP7731、于是我将 DAC-OUT-B 引脚提出其中、以便 DAC8832为空载。 下图是空载 DAC8832时的情况。

测量电压时使用了 Lake Shore VM-10。 以1kHz 的速率进行数据采样、并将 VM-10设置为0.06 (1ms @60Hz 线路)的 NPPC、以与采样率同步。 我们使用 P2060 60MHz/10MOhm 探头将 VM-10连接到8832输出端的"TP25"测试点。

该测试涉及 DAC 位于稳定的3.5V 输出。 将发送代码并将输出更改为2.6V:

表面上看、一切都很好。 然而、如果我们放大、我们可以看到阶跃变化从3.285秒标记开始、看起来稳定在3.294秒标记处、差异为~9毫秒。

如果我们进一步深入研究该图、并查看下一个100mS 的趋稳(从3.300秒的标记到3.400秒的标记)、我们可以看到进一步的趋稳继续。  

在3.3s 时、电压输出为 2.594258626;在3.4秒时、输出为  2.593166206。这是大约0.04%的进一步变化。

举例来说、我们希望在高精度应用中使用此 DAC 和电流源(执行工厂校准后、精度为0.03%至0.04%)、在这种应用中、DUT 的两次测量之间有50mS 的硬件稳定时间预算、这个电流源在驱动。  目前、我无法使用 a)多毫秒阶跃响应来达到时序/精度、从而获得前90%、b)大约100mS 的时间就会趋于稳定。

您能提供一些见解吗? 我们是否错误地使用了 DAC? 即使没有缓冲、我也认为8832的输出也会在几微秒内趋稳。 我意识到8832数据表显示为10pF 负载提供1uS。 我还意识到、我的 VM-10具有大约120pF 的输入阻抗、但仍然在我看到的接近数毫秒的地方无法达到。

布局方面、我使用的测试点正好在芯片的输出端附近:

我们还确保了散热焊盘已焊接到模拟接地2上。

感谢您提供的任何见解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    显然、它似乎在驱动一个大容性负载、但我在这里按照您的想法进行、我在任何地方都看不到负载。  您能否通过简单的示波器屏幕截图来确认这一点? 可能是仪表问题。  您还可以监控 VREF 引脚和电源吗? 您是否有某种引用折叠?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请注意、DAC8832的输出阻抗为6.25K。 您如何将 TP25连接到测量系统? 电缆电容?

    您是否在运算放大器后面尝试过测量? 引脚编号6 (1K 之前)。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的测量设置似乎出现了问题。
     
    以下是8832输出驱动10Mohm P6100探针的图、该探针被馈送到 NI VB-8012 VirtualBench 示波器中:

    输出在~95%的稳定时间内为几微秒、然后最终在~150us 内稳定下来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我现在将关闭该请求单。 请随时提出任何问题。

    此致、

    AK