This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81416EVM:SPI 测试点问题

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1246742/dac81416evm-spi-test-points-question

器件型号:DAC81416EVM
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

早上好!

我将设置 DAC、以便与 Arduino MEGA 一起使用、我想知道是否可以将 SPI 输入连接到相应的测试点、而不是 USB2ANY 总线。

我的布局如下所示:

Arduino 50 (MOSI)- TP8

Arduino 51 (MISO )- TP6

Arduino 52 (SCK)- TP10

Arduino 53 (CS)- TP7

这看起来是否正确?

谢谢。

蒂莫西·班内特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Timothy Bennett,

     

    这看起来没有问题、只需确保所有其他数字引脚和电源都得到正确的偏置。

    请告诉我进一步的帮助。

     

    此致、

    桑贾伊