This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1232:单端输入

Guru**** 2530510 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1246110/ads1232-single-ended-input

器件型号:ADS1232

您好;  

我知道 ADS1232并不是设计用于单端输入;但我相信我们仍然可以在增益=1或2的情况下使用它。  

我试图 从 一个电位器读4-20mA 和一个模拟电压;我的 shematics 已关闭;请你检查并建议任何想去做?  

我的问题:  

1.在 单端情况下,是否仍需要对 IN-上的共模滤波器? 还是只能接地?  

2.能否 使用 PWDN 同步2个 ADS1232?  

e2e.ti.com/.../press_5F00_2023.PDF

感谢您提前  

此致  

赫克托尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hector、您好!

    您的原理图缺少电源的旁路电容、没有显示与处理器的连接、但包含的内容看起来在模拟输入方面应该效果良好。  对于单端、您只需在没有滤波器网络的情况下将 AINN 接地、但包含它可能有助于将外部噪声进入输入、因为差分输入将抑制您电路板上的任何共模噪声。  如果您有空间容纳2个额外的器件、那么我建议保留全差分滤波器。  由于您将基准连接到+5V、因此单端输入范围将为0V 至+2.5V。

    我注意到您的输入差动滤波器没有连接点;您应该检查这些连接点、以确保原理图中的所有点都实际相连。

    此外、如前所述、电源引脚和基准引脚应包含旁路电容器。  有关推荐的组件和布局、您可以按照图11-1进行操作。

    可以、您可以使用/PWDN 引脚重新同步2个 ADC、但如果使用内部振荡器、器件将无法保持同步、因为器件之间存在+/-3%的容差。  如果您希望在/PWDN 之后使 ADC 保持同步、则需要使用外部振荡器。

    此致、
    N·基思
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:  

    感谢您的回答。  

    对于 SYNC 2或3 ADS1232 、最好的连接是什么?   它是将所有 PWDN 连接在一起,所有 SCLK 连接在一起,所有 CLKIN 连接在一起吗?   

    谢谢!  

    此致  

    赫克托尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hector、您好!

    是的、使用通用外部时钟振荡器并将 CLK 引脚连接到该外部振荡器。  将/PWDN 引脚连接在一起并切换、以便所有 ADC 相互同步。  SCLK 引脚也可以共享、但这不是同步的要求。

    DOUT 引脚无法连接在一起、因为这些引脚始终驱动为高电平或低电平;没有选择芯片来强制 DOUT 进入高阻态。

    此致、
    基思

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 你基斯;  

    我  对模拟输入和基准输入使用差动输入;但对 模拟输入使用不同的值;我使用  具有100nF 差动的1K 电阻器。 电容器和10nF 共模电容器   

    而对于基准输入,我使用100R 与2u2F 差分和100nF 共模电容器。  

    应该是一样的 吗? 或不是问题  

    谢谢!   

    此致  

    赫克托尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hector、您好!

    如果要测量桥式传感器(通常用于称重秤应用)、那么同时为模拟输入和基准输入保持相同的滤波器对于比例式配置很有帮助(请参阅以了解电桥测量基本指南 更多详细信息)。  在您的用例中、您在单端配置中使用 ADS1232、因此具有不同的滤波器将不会是问题。

    此致、
    基思