This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5573:我可以将4个内部 DAC 独立切换为高阻态输出吗?

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC63004, DAC53004, DAC5573

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1242227/dac5573-can-i-switch-the-4-internal-dacs-independently-to-high-z-output

器件型号:DAC5573
主题中讨论的其他器件:DAC53004、DAC63004、

是否可以在 DAC5573 (或 DAC63004/DAC53004)上每个通道独立切换断电模式(通过 PD0、PD1和 PD2位)?

例如-是否可以同时获得以下输出电压/高阻态:Vout A 到2.5V、Vout B 到高阻、Vout C 到2.5V、Vout D 到高阻(Vref = VDD = 5V)?

根据我对数据表第16页(DAC5573)中的寄存器说明的理解、这应该起作用。

然而、在第23-24页的"省电模式"的说明(DAC5573)并未明确提到这一点。

 

DAC63004/DAC53004有相同的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:  

    是的、回答正确。 表2显示断电设置可以使用  控制字节中的 SEL1和 SEL0位单独应用于通道。 断电模式在 MSB7和 MDB6中设定(第24页表8描述的模式)

    是的、也可以使用 COMMON-CONFIG 寄存器(寄存器0x1F)中的不同字段在断电模式下单独设置 DACx3004通道。  

    此致!

    K·琼斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne:

    感谢您的回答。 是的、从数据表来看、它看起来是可行的、但是否有人使用评估板对其进行了真正的测试?
    我对另一家制造商的4通道 DAC 有不良体验! 与此部件相同、根据数据表说明、我假设它应该可以正常工作、但不能正常工作。
    该 DAC 的寄存器中的 PowerDown 位也是针对每个 DAC 通道的、但将输出设置为高阻态的模拟开关由所有4个通道的通用信号进行设置。 因此我只能将所有4个输出一起切换到高阻态、或者不能切换到任何输出。
      此 DAC 无法实现类似以下输出配置:Vout A 到2.5V、Vout B 到 High-Z、Vout C 到2.5V 以及 Vout D 到 High-Z。

    DAC5573或 DAC63004/DAC53004是否真正能够同时提供具有混合电压和高阻态输出的独立输出设置?
    TI 有人是否可以使用评估板对其进行测试?

    此致、
    安德烈亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:  

    我已使用 DACx3004很多次、并且知道可以独立设置输出通道的断电模式。  

    我可以查看  DAC5573、但手头没有 EVM、因此 我等待其中一个接入点时会有延迟。 如果您有兴趣、请告诉我。  

    此致!

    卡琳恩  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne:

    感谢您为 DACx3004提供的清晰答案
    是的、我想知道  DAC5573的行为是否相同。 这是我的最爱、我需要高阻态特性的独立设置。

    此致、
    安德烈亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:  

    好的。 我已经订购了板、它应该会 在下周前送达。 我会在得出测试结果后通知您。  

    此致!

    K·琼斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:  

    我在 EVM 上确认、您可以根据通道独立配置断电设置。  

    此致!

    K·琼斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne:

    非常感谢您参加测试。
    只有为了进行验证、是否可以确定输出1和3真的为高阻态、而不仅仅是驱动为0V?

    此致
    安德烈亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:  

    是的、输出为高阻态。 我可以使用一个外部上拉电阻器将其上拉。

    我无法在本周的剩余时间进入实验室、因此很遗憾、 我现在无法提供另一张屏幕截图。

    此致!

    K·琼斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Katlynne!

    如果您使用电阻器将其上拉、我认为您无需屏幕截图。

    此致
    安德烈亚斯