This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS122C04EVM:关于数据表中所述的特性

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS122C04, ADS122C04EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1244181/ads122c04evm-regarding-the-characteristics-described-in-the-data-sheet

器件型号:ADS122C04EVM
主题中讨论的其他器件:ADS122C04

ADS122C04EVM 用于验证 ADS122C04数据表7.1噪声性能中描述的以下特性。

表1. μVRMS、单位为 μ V (μVPP μ V)
表2. 根据 RMS 噪声得出的有效分辨率(根据峰峰噪声得出的无噪声分辨率)

不过、可能是由于测量环境或测量方法、与数据表中列出的值存在细微差异。
数据表中列出的值是一般测量结果、每个样本的测量值可能会有变化、但这些变化在多大程度上会出现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nobuhito:

    如果测试条件与表中指定的条件不同、则您可能会看到不同的结果。 例如、PGA 启用或禁用、ADC 配置为正常模式或 Turbo 模式、Vref 不同、以此类推。  

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale:

    感谢您的回复。
    我将再次检查测试条件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale:

    很抱歉这么晚才回复。

    我们在为器件设置的参数方面没有发现任何差异。

    为了获得数据表中列出的值、抽取了多少个样片?

    您认为我们如何设计一种能够使测量结果更接近数据表中列出的值的测量方法?

    我将通过 USB 接口连接 ADS122C04EVM 和 PC。 是否有必要考虑噪声的影响?

    此致、

    胜浦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katsuura:

    Dale 本周回答问题的时间有限、因此我将尝试帮助解决问题。  ADS122C04的噪声表是由时间决定的、而不是特定样本数。  ADS122C04数据表的第7.1节对此进行了说明。  使用的时间段为750ms、因此用于确定噪声的样本数会与每个数据输出速率设置不同。  因此、您可以确定每个数据速率的周期、然后将该值除以750ms、以得出要进行的样本数。  以下是一些示例:

    • 20sps 为0.75ms /(1/20) ms = 20 * 0.75 = 15个转换样本
    • 45sps 为0.75 * 45 = 34
    • 90sps 为0.75 * 90 = 68
    • ...
    • 1000sps 为0.75 * 1000 = 750

    现在、这并不精确、而是一个相对于内部振荡器和真实数据输出速率的近似值。  为了便于理解和便于计算、20、45、90sps 是近似值。  数据表中的表12提供了更精确的值。

    您可能想知道为什么噪声是由时间而不是样本数量来确定的。  我们来看一下20sps 和1000sps 之间的示例。  如果使用了1024个样本、则对于20sps 大约需要51秒、而对于1000sps、大约需要1秒才能完成。  这意味着对于20sps 的情况、测量范围内的任何漂移都将显示为噪声。  对于20sps 时 EVM 的默认 GUI 情况、需要102秒、因此在测量周期如此长的情况下、很难与数据表进行比较。

    此致、

    鲍勃 B