This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S06:VBAISの分割抵抗について μ A

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1247505/ads124s06-vbais

器件型号:ADS124S06

9.3.8生成偏置电压 図76。 VBAIS 块 Diagramについて分割抵抗がR、5R、6R と記述されています。

R 1つの定数の数値をご教示願います。可能であれば、R の許容差および温度特性も含めてご教示頂けると幸いです。

2023/7/14 まで一報いただけると幸いです。

以上、お手数おかけしますがよろしくお願い致します。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masamitsu Hayashi:

    欢迎来到 E2E 论坛!  E2E 仅为英文论坛、请在发帖前进行翻译。  偏置电压是一个简单的分压器。  将热电偶等传感器放置在 ADC 的正确测量输入范围内、其作用不是精密源、而是简单的偏置电压。  电阻分压器的电压 Ω 会进行缓冲、但缓冲器具有相对较大的输出阻抗(室温下的典型值为350M Ω)。  因此、缓冲器无法驱动大量电流而不影响器件引脚的偏置电压。  

    通常、硅电阻器不是那么精确、但在工艺中匹配良好。  设计团队没有给出 R 的精确值、公差也是如此。  "R"这一术语可让您了解如何产生偏置电压。  另请注意、偏置电压介于 AVDD 和 AVSS 之间。  如果您需要具有低输出阻抗的精确偏置电压、则应使用外部偏置电压源。

    此致、

    鲍勃 B